News & Infos

Rastbolzen-Spitze für besondere Anforderungen
Mit der Rastbolzen-Norm GN 81700 schließt Ganter erneut eine Lücke und führt sieben neue Varianten ein, deren Spitzen speziell geformt sind und je…

Edelstahl-Güteklassen für mehr Transparenz
Der Begriff Edelstahl steht für eine breite Materialgruppe mit unterschiedlichen Eigenschaften und Beständigkeiten. Mit Edelstahl-Güteklassen schafft…

Ergonomisch, formschön und für jeden Einsatz: Neue Schaltgriffe von Ganter
Zufluss regulieren, Temperatur einstellen, Kupplung schalten, Verriegelung schließen: Wo Wellen von Hand gedreht, betätigt und eingestellt werden,…

Kabelverschraubungen und Zubehör für jeden Einsatzbereich
Dort, wo Kabel oder Leitungen durch eine Gehäusewand geführt werden, braucht es Zugentlastungen und Abdichtungen. Ganter liefert jetzt die passenden…

Schaltgriffe GN 210 mit iF DESIGN AWARD und dem RedDot Award 2026 ausgezeichnet
Die Schaltgriffe GN 210 wurden mit dem renommierten iF International Forum Design GmbH iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet. Der international…

Rasten neu gedacht
Er ist überall, der Rastbolzen. Und Ganter hat ihn, in jeder Form, Größe und Bedienoption. Jetzt legt der Normelemente-Marktführer noch ein Modell…

Voll im Griff
Ganter setzt erneut Maßstäbe – und ergänzt den klassischen Bügelgriff GN 565 mit einem neu dimensionierten Profil, das besonders gut greifbar ist und…

Halten fest, wo es darauf ankommt: Elemente mit Spannkraftverstärkung
Überall, wo wiederholt befestigt und dafür von Hand geschraubt werden muss, zählen Zeit und sicherer Sitz. Deshalb hat Ganter bewährte…

TÜV-Siegel für den Ganter Service
Kundenurteil „SEHR GUT“ – darauf sind wir stolz.
Service hat bei Ganter einen hohen Stellenwert. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, befragen wir…