Edelstahl-Güteklassen für mehr Transparenz
Edelstähle sind überall – zumindest bei Ganter. Es gibt keine Produktgruppe ohne Normelemente aus Edelstahl. Der Grund liegt auf der Hand: Die Korrosionsbeständigkeit ist höher, die Normelemente entsprechend langlebiger. In vielen Industriebereichen sind Edelstahl-Elemente daher heute Standard. Aber Edelstahl ist nicht Edelstahl, wie der Blick in die Übersicht zeigt, die Ganter erstellt hat. Die Bezeichnung Edelstahl steht für unterschiedlichste Legierungen mit unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen. Die Auswahl des Normteils mit der passenden Qualität ist also nicht trivial – sie entscheidet, wie Wirtschaftlichkeit, Nutzungsdauer und Funktionalität zusammenkommen. Um die adäquate Qualität schnell, wirtschaftlich und sicher zu finden, hat sich Ganter zu einer vereinfachenden Zusammenfassung der Edelstahlsorten in drei Güteklassen entschlossen. Jede Güteklasse steht für ein bestimmtes, klar formuliertes Anforderungsspektrum.
In aggressionsarmen Umgebungen, der sogenannten Landatmosphäre, sind Normelemente der Güteklasse 1 die richtige Wahl. Sie bringt je nach Werkstoff eine mittlere bis gute Rostbeständigkeit mit, eignet sich für bewegte Teile, die mit stark verdünnten Laugen, Säuren oder gering konzentrierten Salzwässern in Berührung kommen. Die hier subsummierten Werkstoffe stehen für einen guten Kompromiss aus Kosten und meist ausreichender Beständigkeit, dazu zählen der gut spanbare Automatenstahl 1.4305 oder der Gusswerkstoff 1.4405.
Ganter greift mit den Güteklassen jene Nomenklatur auf, die von der Krupp AG zu Beginn des 20. Jahrhunderts etabliert wurde. Damals wurden Versuche mit verschiedenen Legierungen unternommen, auf die letztlich die nach wie vor aktuellen Bezeichnungen V2A oder V4A zurückgehen.
So orientiert sich die Ganter-Güteklasse 2 an Stählen der Versuchsreihe A2 mit ihren typischen Chrom-Nickel-Legierungsanteilen. Diese Güteklasse zielt auf Anwendungen in Stadtatmosphäre, mit höheren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, insbesondere bei Anwesenheit verdünnter Laugen und Säuren oder Wässer mit mittleren Salzkonzentrationen. Normelemente dieser
Güteklasse eignen sich für hygienisch anspruchsvolle Anlagen der Lebensmittelindustrie, für Wasserarmaturen oder für freibewitterte Anwendungen.
Güteklasse 4 kommt dort zum Zug, wo extreme Rahmenbedingungen herrschen, gechlorte oder salzhaltige Wässer, aggressive Reinigungsmittel und andere reaktive Medien. Besonders Anlagen der chemischen Industrie, Schiffs- oder Offshore-Anwendungen sind hier zu nennen.
Alle Güteklassen samt Beschreibung und Werkstoff-Details sind auf der Ganter-Website gleich mehrfach hinterlegt. Egal, wie man sich dem Thema nähert – ausgehend von einem konkreten Normelement, von der Edelstahl-Basisinfo oder über das Anklicken eines der Güteklassen-Icons – man gelangt stets zu umfassenden Informationen, zu einer Art Edelstahl-Kompendium. So hilft Ganter einmal mehr, auch individuelle Anforderungen mit Standard-Normelementen bestmöglich umzusetzen.
Zurück