Halten und Lösen mit Druck
Zwei neue, pneumatisch betriebene Kraftspanner ergänzen jetzt die Produktgruppe „Spannen mit Spannmechanik“ von Ganter, die alles zusammenfasst, was es zum Fixieren, Verriegeln, Positionieren und natürlich zum Spannen braucht. Für den vollautomatischen Betrieb eignet sich der unter der Ganter-Norm GN 8620 eingeführte Kraftspanner, gefolgt von der Norm GN 8621, welche über einen zusätzlichen Handhebel zur manuellen Bedienung verfügt und so auch für teilautomatisierte Abläufe einsetzbar ist. Ansonsten sind die beiden Varianten nahezu baugleich: Äußerlich sind marktübliche Befestigungs- und Anschlusspunkte vorhanden und im Inneren arbeitet in beiden ein Pneumatik-zylinder mit platzsparendem elliptischem Zylinderquerschnitt bei Drücken zwischen 2 und 8 bar.
Für hohe Haltekräfte sorgt das Kniehebel-Prinzip. In der Endlage des Zylinders steht der Spannarm im Totpunkt und bleibt dort, bis der Zylinder bzw. der Handhebel erneut aktiviert wird. Auch bei Druckabfällen im System bleiben die Teile daher sicher fixiert. Manuell lässt sich dieser Zustand mittels Entriegelungsknopf lösen, wobei die Kolbenstange über den Totpunkt zurückfährt. Das kinematische Prinzip ermöglicht agile Spannarmbewegungen und damit kurze Taktzeiten bei gleichzeitig schonendem, mechanisch bzw. pneumatisch gedämpftem Anfahren der beiden Spannarmendlagen. Abgedeckt wird ein stufenlos wählbarer Öffnungswinkel von 0 bis 135 Grad. Die individuelle Einstellung erfolgt denkbar einfach durch Verdrehen der Sechskant-Justierschraube. Die sensorische Erfassung der Endlagen erspart das mechanische Nachstellen – auch dies ist ein enormer Vorteil für die Adaption der Kraftspanner an wechselnde Anforderungen. Die Spannarme werden auf den seitlichen Vierkant-Wellenenden in einem 90°-Winkelraster montiert.
Das Modell GN 8621 verfügt über einen zusätzlichen Handhebel, der bei deaktivierter Pneumatik den Antrieb der Spannarmmechanik übernimmt. Dieses Feature ist für teilautomatisierte Prozesse relevant. Das Spannen erfolgt dabei meist manuell, das Öffnen dann pneumatisch. So lassen sich große Vorrichtungen Schritt für Schritt exakt verriegeln oder auch Prozesse einrichten, die anschließend vollautomatisch laufen – bei Bedarf kann der Handhebel dann auch demontiert werden.
Die Gehäuse von GN 8620 wie auch GN 8621 bestehen aus Aluminium, das die lebensdauergeschmierte Mechanik komplett kapselt und vor Schmutz schützt. Beide Modelle bietet Ganter in drei Baugrößen an, mit Spannkräften von 530 bis 2.700 Newton sowie Haltekräften zwischen 800 und 10.410 Newton. Druckluft-Anschlüsse befinden sich anwendungsfreundlich vorne und hinten, der Sensorstecker kann samt Kabel platzsparend um 90 Grad verkippt werden. Da die Kraftspanner bekannte Bohrbilder nutzen, über Langlöchern oder Passfedern positionierbar sind, fällt das Upgrade vorhandener Zu- und Vorrichtungen mit den neuen Kraftspannern leicht. Der Sensor entspricht dem Schutzgrad IP68, auch höhere Schutzgrade oder Explosionsschutz sind individuell umsetzbar.
Zurück