Schaltgriffe GN 210 mit iF DESIGN AWARD und dem RedDot Award 2026 ausgezeichnet

07.04.2026

Die Schaltgriffe GN 210 wurden mit dem renommierten iF International Forum Design GmbH iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet. Der international etablierte Designpreis würdigt Produkte mit herausragender Gestaltungs- und Designqualität. Zusätzlich erhielten die GN 210 Schaltgriffe den RedDot Award, eine weitere bedeutende Auszeichnung im Bereich Produktdesign.

Schaltgriffe GN 210 dienen als präzise Steuerelemente zur formschlüssigen Drehmomentübertragung auf Wellen. Sie werden in Anwendungen eingesetzt, in denen mechanische Funktionen wie Gangwechsel, das Einrücken von Kupplungen oder das Betätigen von Ventilen und Verriegelungen erforderlich sind. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein klares Industriedesign sowie durch funktionale Vielseitigkeit aus. Die Griffe sind mit strukturierter Kunststoffbeschichtung in Schwarz oder Silber ausgeführt. Eine ergonomische Formgebung, einfache Montage sowie vielfältige Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Über den iF DESIGN AWARD
Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Branding & Kommunikations- sowie Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie User Experience (UX), User Interface (UI) und Konzepte. Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.
Über den RedDot Award
Der Red Dot Award zählt zu den renommiertesten Designwettbewerben weltweit und wird seit 1955 vergeben. Ausgelobt wird der Preis vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Essen. Er zeichnet Produkte aus, die sich durch hohe Designqualität, Innovationsgrad und Funktionalität auszeichnen. Der Wettbewerb gliedert sich in die Disziplinen Produktdesign, Marken- & Kommunikationsdesign sowie Designkonzept. Eine internationale Expertenjury bewertet die Einreichungen nach klar definierten Kriterien. Ausgezeichnete Produkte werden im Red Dot Design Museum präsentiert und in den Jahrbüchern sowie auf der offiziellen Online-Plattform veröffentlicht.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern