Rastbolzen-Spitze für besondere Anforderungen

10.09.2026

Mit der Rastbolzen-Norm GN 81700 schließt Ganter erneut eine Lücke und führt sieben neue Varianten ein, deren Spitzen speziell geformt sind und je nach Anwendungsfall aus unterschiedlichen Materialien bestehen.

Sie gehören zu den Klassikern im Ganter Produktprogramm: Rastbolzen sind seit einem halben Jahrhundert so unverzichtbar wie variantenreich, Teil des Ganter Katalogs. Sie arretieren, positionieren, fixieren, schließen oder halten, sind kompakt in der Bauweise und selbsterklärend in der Bedienung. Weil die Anwendungen so unterschiedlich sind, ist über die Jahrzehnte eine ganze Produktfamilie an Normen herangewachsen, jeweils spezialisiert und optimiert für ganz spezifische Aufgaben. Jüngst hat die Familie wieder Zuwachs bekommen.

Denn erneut haben die Normteileprofis bei Ganter Lücken aufgespürt und anwendungsorientiert geschlossen. Dieses Mal dreht sich alles um die Gestaltung der Rastbolzenspitze, genauer um ihre Form und ihr Material. Mit GN 81700 dehnt sich das Universum des Rastbolzens also weiter aus. Sieben solcher Spitzen hat Ganter entwickelt, die das Einsatzspektrum mit neuen und sinnvollen Features ergänzen.

So trägt die Stiftform KA eine ballige Spitze aus gleitfreudigem, glasfaserverstärktem PPA und hinterlässt dadurch auf empfindlichen Oberflächen weder Spuren noch Kratzer – für die kraftschlüssige Rastfunktion sorgt weiterhin der metallische Teil des Stiftes. Einen ganz ähnlichen Effekt erzielt die Stiftform MA, ihr Messingstift gleitet ebenfalls schonend über empfindliche Oberflächen und lässt ich aufgrund der günstigen Reibpaarung zwischen Führung und Raststift extrem geschmeidig betätigen. Das Auffinden von Rastbohrungen wiederum erleichtert die Bauform SB, die Kegelspitze zentriert sich selbst und überfährt erhabene Bereiche mühelos. 

Bei der Form SC wiederum rastet die abgerundete Spitze in keglige Anbohrungen sicher ein, überfährt dabei auch niedrige Kanten und ähnelt in seiner Funktionsweise einem federnden Druckstück. Für tiefenbegrenzte Rastbohrungen, also dort, wo weder Tief- noch Durchlöcher realisierbar sind, eignet sich der zylindrisch ausgeformte Stift SD. Und auch ganz spezielle Varianten finden sich nun im Ganter-Angebot: die zylindrischen Stiftformen SE und SF enden in einem Außen- oder Innengewinde und lassen sich so z. B. in Verlängerung von Gestängen als Betätigungselement einsetzen. Eine Kombination der zuletzt genannten Raststiftformen mit Positionierbuchsen DIN 179 und Zylinderstiften DIN 7979 eröffnen völlig neue Anwendungsmöglichkeiten. 

Sämtliche Rastbolzen der GN 81700-Familie können mit und ohne Rastsperre, mit und ohne Kontermutter in brüniertem Stahl oder Edelstahl der Güteklasse 1 geordert werden. Trotz ihres speziellen Charakters sind sie sofort und ab Stückzahl eins ab Lager lieferbar.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern