Voll im Griff

24.02.2026

Ganter setzt erneut Maßstäbe – und ergänzt den klassischen Bügelgriff GN 565 mit einem neu dimensionierten Profil, das besonders gut greifbar ist und unterschiedlichste Individualisierungen erlaubt.

In der Welt der Ganter-Normelemente eröffnen Bügelgriffe ein wahres Universum an Möglichkeiten. Von eleganten Bogenformen über praktische schräge Varianten bis hin zu Griffen mit integrierter Schaltfunktion oder ergonomischen Fingermulden – für jeden Anspruch und jede Anwendung bietet Ganter die passende Lösung, gefertigt aus hochwertigem Aluminium, Edelstahl oder robustem Kunststoff.

Zugleich Bestseller und Klassiker entstand der Bügelgriff GN 565 vor rund einem halben Jahrhundert, als man im Normenausschuss des Maschinenbaus nach ergonomischen und zugleich ästhetischen sowie bezahlbaren Lösungen suchte. Die Lösung: ein Aluminium-Strangpressprofil, das per Biegeumformung seine Griffgeometrie erhält. Dieses Prinzip ist nach wie vor aktuell, auch bei der Norm GN 565, die gerade Zuwachs erhalten hat. Der neue Bügelgriff erweitert die Norm dimensionsmäßig nach oben: Mit einem elliptischen Voll-Querschnitt von 35x25 Millimetern und Befestigungslängen zwischen 250 und 500 Millimetern ist er hoch belastbar. Senkrecht zur Montageebene akzeptiert der Griff bis zu 6400 Newton, parallel dazu 5900 Newton. Selbst schwere Schiebetüren oder Luken sind so handhabbar. Dank dieser Werte lässt er sich auch als formschöner Schutz- oder Haltebügel nutzen. Der Biegeradius sowie der Abstand zwischen Griff und Montageebene sind handschuhkompatibel dimensioniert.

Da die neue Variante die Formensprache seiner kleineren Geschwister aufnimmt, sind durchgängige Designlösungen leicht umsetzbar. Auf Nachfrage fertigt Ganter Sondermaße, andere Biegewinkel, spezielle Befestigungsgewinde oder individuelle Farbgebung – mit kurzen Vorlaufzeiten.

Eine abriebfeste und in das Beschichtungssystem integrierte Bedruckung der Grifffläche mit Firmennamen oder Logos ist ebenfalls als Sonderlösung machbar, welche die Markenidentität der so ausgestatteten Anlagen und Maschinen stärkt.

Serienmäßig sind die Bügelgriffe der GN 565 mit UV-beständiger, schwarzer und strukturmatter Pulverlackierung für Außenanwendungen zu haben. Außerdem stehen Lackierungen in Rot oder Silber sowie eloxierte oder blanke Oberflächen zur Auswahl. Für sensible Bereiche in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen empfiehlt sich die antimikrobiell beschichtete Version, die dank Silberionen das Wachstum von Bakterien oder Viren auf den Griffflächen effektiv reduziert. 

Wer stoßabsorbierende und besonders griffige Lösungen sucht, dem sei GN 564 angeraten. Auch dieser Bügelgriff ist mit dem 35x25 Millimeter-Profil im Angebot – plus softer TPU-Ummantelung.

Zurück

Ganter Pressemeldungen

Sie suchen Pressemeldungen zu Produktneuheiten oder Sortimentserweiterungen?

Zu den Pressemitteilungen

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern