Kegelradgetriebe und Schneckengetriebe

Kegelradgetriebe

Ein Kegelradgetriebe, auch Winkelradgetriebe genannt, ist eine Art von Getriebe, das aus zwei konischen Zahnrädern besteht, die miteinander in Eingriff stehen und die Kraft zwischen zwei Wellen übertragen.
Die beiden Zahnräder sind so konstruiert, dass ihre Kegelwinkel zueinander passen. Kegelradgetriebe von Ganter werden häufig verwendet, wenn ein rechter Winkel in der Antriebsrichtung benötigt wird, da sie die Drehrichtung um 90 Grad ändern können. Sie werden oft in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine hohe Drehmomentübertragung in kompakter Größe erforderlich ist, wie zum Beispiel in Maschinen. Kegelradgetriebe sind in verschiedenen Größen im gekapselten Aluminiumgehäuse erhältlich.

Einsatzgebiete Kegelradgetriebe / Winkelradantriebe

Kegelradgetriebe werden in verschiedenen Maschinen eingesetzt, wie zum Beispiel in Werkzeugmaschinen, in Fördertechnik- und Verpackungsmaschinen. Generell werden Winkelradantriebe zur Umlenkung und Höhenverstellung häufig verwendet.

Kegelradgetriebe als Standard oder Sonderanfertigungen von Ganter

Kegelradgetriebe werden oft als Standardgetriebe in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Hier sind einige Gründe, warum Kegelradgetriebe als Standardgetriebe beliebt sind:

  1. Effizienz: Kegelradgetriebe haben in der Regel eine höhere Effizienz als andere Getriebetypen wie Schneckengetriebe oder Stirnradgetriebe. Dies bedeutet, dass sie weniger Energie verbrauchen und somit kosteneffektiver sind.
  2. Vielseitigkeit: Kegelradgetriebe können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, da sie in verschiedenen Größen erhältlich sind.
  3. Robustheit: Kegelradgetriebe sind robust und langlebig.
  4. Geräuscharmut: Kegelradgetriebe arbeiten in der Regel leise und erzeugen im Betrieb wenig bis keine Vibrationen.
  5. Präzision: Kegelradgetriebe können sehr präzise arbeiten und ermöglichen eine genaue Drehmomentübertragung.
    Insgesamt sind Kegelradgetriebe aufgrund ihrer Effizienz, Vielseitigkeit, Robustheit, Geräuscharmut und Präzision beliebt als Standardgetriebe in vielen industriellen Anwendungen.

Schneckengetriebe

Eine Schneckengetriebe ist eine Art von Getriebe, das aus einer Schnecke und einem Schneckenrad besteht. Die Schnecke ist eine spiralförmige, schraubenförmige Welle, die in das Schneckenrad eingreift. Wenn sich die Schnecke dreht, bewegt sie das Schneckenrad in einer Drehbewegung. Das Schneckenrad hat im Allgemeinen weniger Zähne als die Schnecke und ist normalerweise in einer rechtwinkligen Position zur Schneckenachse montiert. Schneckengetriebe haben den Vorteil, dass sie eine hohe Übersetzung und ein hohes Drehmoment liefern können, wodurch sie in Anwendungen eingesetzt werden können, bei denen eine hohe Last übertragen werden muss.

Anforderungen: Auf was ist bei Schneckengetrieben zu achten

Beim Einsatz von Schneckengetrieben müssen einige wichtige Faktoren berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie optimal funktionieren:

Selbsthemmende Schneckengetriebe

Ein selbsthemmendes Schneckengetriebe ist eine spezielle Ausführung eines Schneckengetriebes, bei dem das Schneckenrad so konstruiert ist, dass es sich nicht ohne Weiteres rückwärts drehen lässt, wenn keine Kraft auf das Getriebe ausgeübt wird. Dies bedeutet, dass das Getriebe in einer bestimmten Position "blockiert" wird und sich nicht ohne äußere Einwirkung bewegen lässt. Ein solches Getriebe hat den Vorteil, dass es eine zusätzliche Sicherheitsfunktion bietet, die in einigen Anwendungen erforderlich ist, beispielsweise wenn ein Antrieb in einer gefährlichen Position angehalten werden muss. Selbsthemmende Schneckengetriebe sind auch in Anwendungen nützlich, bei denen eine konstante Drehung in nur eine Richtung erforderlich ist, wie zum Beispiel bei Fördersystemen oder in Anwendungen mit Steigungen. Ganter liefert bei vielen Übersetzungsverhältnissen selbsthemmende Schneckengetriebe aus.

Aufbau und Material von Kegelradgetrieben sowie Schneckengetrieben

Ganter Kegelradgetriebe sowie Schneckengetriebe bestehen aus einem Aluminiumgehäuse. Aluminiumgehäuse bieten einige Vorteile gegenüber Gehäusen aus anderen Materialien, wie zum Beispiel Stahl oder Gusseisen. Hier sind einige Gründe, warum Getriebe in Aluminiumgehäusen verwendet werden:

Produkte filtern
Werkstoff

Nichts dabei? Sonderanfertigung

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern