Bloccaggio e sbloccaggio a pressione
La gamma di prodotti Ganter per bloccaggio con meccanismo di serraggio, che comprende tutto ciò che può servire per trattenere, bloccare, posizionare e, naturalmente, serrare, da oggi conta due nuovi attrezzi di serraggio ad azionamento pneumatico. Per il funzionamento completamente automatico è disponibile il nuovo attrezzo di serraggio GN 8620, affiancato dal modello GN 8621, che grazie alla leva manuale aggiuntiva è anche adatto a processi parzialmente automatizzati. Per il resto entrambe le varianti sono praticamente identiche: all’esterno, presentano i tipici punti di fissaggio e di collegamento, mentre all’interno dispongono di un cilindro pneumatico con sezione trasversale ellittica compatta che opera a pressioni comprese tra 2 e 8 bar.
Le elevate capacità di tenuta sono garantite dal principio della leva a ginocchiera. La posizione finale del cilindro corrisponde al punto morto del braccio di serraggio, dove rimane fino all’azionamento del cilindro o della leva manuale. I componenti rimangono fermi in posizione anche in caso di perdita di carico del sistema. Per aprire l’attrezzo manualmente è disponibile un pulsante di sblocco, che fa arretrare lo stelo del pistone oltre il punto morto. Il principio cinematico consente al braccio di serraggio di compiere movimenti agili, riducendo i tempi di ciclo e smorzandone al contempo la corsa di avvicinamento a entrambe le posizioni finali, sia con l’azionamento meccanico, sia con quello pneumatico. L'angolo di apertura è regolabile in modo continuo tra 0 e 135 gradi. Per la regolazione personalizzata è sufficiente ruotare la vite di regolazione a testa esagonale. Il rilevamento delle posizioni finali tramite sensori elimina la necessità di una messa a punto meccanica: un altro enorme vantaggio quando gli attrezzi di serraggio devono adattarsi a esigenze mutevoli. I bracci di serraggio sono montati sulle estremità quadrate dell’albero e si possono posizionare a scelta in una fra quattro posizioni distanziate fra loro di 90°.
Il modello GN 8621 è dotato di una leva manuale aggiuntiva che subentra nell’azionamento del meccanismo del braccio di serraggio quando l’impianto pneumatico è disattivato. Questa funzione è utile per i processi parzialmente automatizzati. In questo caso, il serraggio avviene generalmente con la leva manuale, mentre l’apertura utilizza l’azionamento pneumatico. Questo consente un bloccaggio preciso e graduale di meccanismi di grandi dimensioni o la realizzazione di processi di cui si prevede l’automazione completa, nel qual caso, se necessario, è possibile rimuovere la leva manuale.
Gli alloggiamenti in alluminio sia del modello GN 8620 che del modello GN 8621 racchiudono completamente il meccanismo lubrificato a vita, proteggendolo dall’imbrattamento. Ganter offre entrambi i modelli in tre misure, con forze di serraggio da 530 a 2.700 N e capacità di tenuta comprese tra 800 e 10.410 N. I comodi attacchi per l’aria compressa sono posizionati nella parte anteriore e posteriore, mentre il connettore del sensore, cavo compreso, può ruotare di 90 gradi per risparmiare spazio. Poiché gli attrezzi di serraggio utilizzano schemi di foratura consolidati e possono essere posizionati tramite fori asolati o chiavette parallele, facilitano l’aggiornamento di maschere e attrezzature di fissaggio esistenti. Il sensore è conforme al grado di protezione IP68, ma su richiesta è possibile implementare gradi di protezione superiori o protezione antideflagrante.
Indietro