Une base solide

23.09.2025

Il est parfois nécessaire d’utiliser des semelles stables, des roulettes fines ou des pieds de machine adaptés aux normes d’hygiène. Et Ganter propose toutes ces solutions, car chaque création a besoin d’une base solide.

Qu’il s’agisse de machines, de systèmes de test, de postes de remplissage, voire d’appareils high-tech tels que les imprimantes 3D professionnelles, rien ne peut tenir tout seul. Chacun de ces éléments repose sur des composants particuliers adaptés à leur fonction, tels que des pieds de machine ou, s’il est nécessaire de les déplacer, sur des roulettes. Ces « interfaces avec le sol » sont loin d’être des détails insignifiants. Elles jouent un rôle essentiel dans chaque projet. C’est pourquoi Ganter vous propose un large choix de modèles.

Les pieds de machine peuvent supporter des charges statiques et dynamiques. Ils doivent non seulement avoir une capacité de charge suffisante, mais aussi être durables, faciles à nettoyer et suffisamment résistants à la corrosion. Bien entendu, ils doivent également être en mesure de compenser les inégalités de surface ou pouvoir être fixés au sol. Même si cette liste de fonctions est incomplète, il apparaît clairement qu’il s’agit là de considérations fondamentales et que, aussi anodins qu’ils puissent paraître, les pieds de machine doivent être dotés d’un large éventail de fonctionnalités. En effet, ces pièces standard doivent non seulement répondre à un grand nombre d’exigences particulières, mais aussi être compactes.

Qu’ils soient conçus pour supporter des charges lourdes, fabriqués en inox, avec ou sans orifices de fixation, dotés d’un système de compensation d’inclinaison ou d’une combinaison sophistiquée de broches et de semelles pour applications intensives, les pieds de machine sont aussi variés que les équipements qu’ils supportent. Le choix d’un pied de machine inadapté peut sembler anodin au premier abord, mais les choses sont bien différentes en cas de sollicitation excessive ou d’exposition à des substances agressives qui affaiblissent le pied au point de le rendre inutilisable. En effet, le remplacement d’un pied de machine implique l’arrêt des processus, une perte de temps précieux, des réparations coûteuses et le mécontentement des clients. Pour éviter ce genre de problèmes, il suffit de jeter un coup d’œil sur le vaste choix de pièces standard proposées par Ganter.

Ces considérations s’appliquent également aux systèmes mobiles, nomades ou autonomes. Ce type de produits est désormais intégré dans notre nouvelle gamme « Transport sur roues et roulettes », qui comprend déjà un large choix de produits. Elle couvre notamment les roulettes pour charges légères à faible capacité de charge, les roulettes pour charges moyennes à usage industriel et les roulettes spéciales pour charges lourdes conçues pour des charges dynamiques élevées et des vitesses de déplacement plus importantes. Déclinée en plusieurs tailles, types de roulements, capacités de manœuvre et bandes de roulement, cette gamme forme une petite galaxie à part entière au sein de l’immense univers de pièces standard de Ganter. Rassurez-vous : notre brochure « Roues et roulettes » vous aidera à vous y retrouver parmi toutes ces possibilités. 

Et ce n’est pas tout : Ganter a également imaginé des solutions hybrides. Le modèle GN 22882, par exemple, associe une roulette en polyamide et un pied de machine en un seul composant, alliant ainsi maniabilité et stabilité maximale. Car les pièces standard de Ganter sont loin de se limiter à des normes restrictives : elles offrent toute une foule de solutions fiables répondant à la plupart des besoins.

Précédent

Communiqués de presse Ganter

Vous êtes à la recherche de communiqués de presse sur les nouveautés et l’élargissement de la gamme ?

Accéder aux communiqués de presse

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique