Movimento in tutte le direzioni
Come molti componenti standard, dall'esterno gli elementi di scorrimento a sfera sono quasi sempre invisibili, anche se la loro funzione è essenziale: infatti, consentono di muovere in modo rapido e sicuro i pezzi in lavorazione che si spostano lungo linee di trasporto e di produzione complesse. Dato che le sfere si muovono in qualsiasi direzione, si possono impiegare in tante applicazioni diverse, anche molto specifiche.
Di conseguenza, gli elementi di scorrimento a sfera occupano un posto fisso nel portfolio di Ganter, leader nel settore dei componenti standard, che ora ha ampliato la serie GN 509 con nuove varianti in acciaio e acciaio INOX.
La versione GN 509.5 si monta facilmente con un perno filettato sul fondo del corpo di contenimento, ed è ideale per applicazioni in cui gli elementi di scorrimento devono essere fissati per evitare che si perdano. Il corpo di contenimento tornito è disponibile come cilindro semplice o con collare. La versione GN 509.6, invece, ha una filettatura interna corta e il suo corpo di contenimento cilindrico rende il componente ideale, ad esempio, per le guide laterali.
Una molla verticale integrata estende la funzionalità della versione GN 509.7. La molla assicura una distribuzione più uniforme del carico sugli elementi di scorrimento a sfere vicini, riduce l'usura ed è più delicata sui componenti: un chiaro vantaggio soprattutto quando il fondo dei pezzi in lavorazione è irregolare. Ganter ha anche aggiunto una funzione di protezione dal sovraccarico: se si supera il carico massimo, l'elemento di trasferimento a sfera rientra completamente. Questo impedisce ai pezzi trasportati di continuare a muoversi e li protegge dai danni.
La versione GN 509.8 presenta un design molto più semplice, con un corpo di contenimento in lamiera d'acciaio che funge anche da flangia di montaggio. Questa unità di trasferimento a sfera è adatta ai carichi più bassi ed è anche disponibile con sfera in poliacetale (POM).
Nella versione GN 509.10 la sfera d'acciaio INOX, relativamente piccola, si muove in un cuscinetto a frizione in plastica.
La versione GN 509.11 si sviluppa da un'idea totalmente diversa: a prima vista assomiglia a un pressore a molla con filettatura esterna, ma in realtà contiene una sfera alloggiata in un cuscinetto a frizione in plastica e integrata nel puntale. La filettatura esterna può servire per montare l'elemento di scorrimento a sfera, ma anche per regolazioni di precisione.
Nel complesso, la famiglia GN 509 comprende elementi di scorrimento a sfera di nove tipi, diversi per dimensioni, tipo di cuscinetto, opzioni di fissaggio, materiali e valori di carico. Per facilitare la scelta e il dimensionamento, Ganter ha predisposto una scheda tecnica dedicata che contiene informazioni pratiche per posizionare al meglio gli elementi di trasferimento a sfera in base alla direzione di trasporto e all'interazione fra attrito, resistenza termica e velocità del trasportatore.
Ampliando la sua gamma di prodotti, Ganter ora offre ai progettisti un ventaglio di soluzioni ancora più completo per realizzare sistemi di trasporto efficienti, flessibili e duraturi.
Indietro