Ergonomiche, eleganti e versatili: ecco le nuove leve di manovra Ganter
Le nuove leve di manovra GN 210 sono comode da impugnare da qualsiasi direzione e si inseriscono con discrezione in qualsiasi area operativa. Per il loro design sobrio ed elegante hanno conquistato il “Red Dot Design Award” l’“IF Design Award”.
Le leve di manovra sono disponibili con impugnatura in tre lunghezze, ciascuna con tre diverse scelte per la connessione fra albero e mozzo: foro liscio, sede per chiavetta o doppio quadro che consente il montaggio in otto posizioni a 45°.
Il mozzo si può fissare in due modi diversi. Il primo è costituito da un morsetto ad anello radiale, la cui scanalatura funge anche da centraggio per la posizione della leva e consente un montaggio regolabile senza gioco. Anche le versioni con sede di montaggio quadrata e con sede per chiavetta si possono bloccare in direzione assiale tramite una rondella svasata fissata da una vite a testa svasata. La rondella svasata è perfettamente mascherata da una copertura elegante che è possibile rimuovere e riposizionare facilmente grazie alle alette flessibili a scatto.
Se l’applicazione richiede di restringere l’ampiezza di movimento della leva di manovra, è possibile limitare l'angolo di rotazione. Due fori consentono l’uso di un pressore a molla che può innestarsi, ad esempio, in un elemento dentellato per fornire un feedback tattile all’utente. Una scanalatura ad anello accoglie uno o due perni di centraggio che fungono da fermi dell’angolo di rotazione.
Le leve di manovra, realizzate in lega di zinco pressofusa verniciata a polvere, sono disponibili di serie nei colori argento e nero o, su richiesta, in qualsiasi altro colore RAL. La copertura in plastica è disponibile in colore grigio chiaro o nero, in abbinamento al colore della leva.
Ganter nasce nel 1894 come officina meccanica a Furtwangen, nella Foresta Nera. Il primo catalogo di componenti standard Ganter risale al 1912, e precede di cinque anni la fondazione del "Comitato di standardizzazione dell'industria tedesca", antesignano del Deutsches Institut für Normung e. V., noto a tutti con il suo acronimo DIN. Oggi, 550 dipendenti in due sedi sviluppano, producono e vendono componenti standard per ogni settore industriale. Circa 85.000 codici articolo sono disponibili a magazzino in pronta consegna.
Indietro