Schaltgriffe GN 210 mit iF DESIGN AWARD 2026 ausgezeichnet
Schaltgriffe GN 210 dienen als präzise Steuerelemente zur formschlüssigen Drehmomentübertragung auf Wellen. Sie werden in Anwendungen eingesetzt, in denen mechanische Funktionen wie Gangwechsel, das Einrücken von Kupplungen oder das Betätigen von Ventilen und Verriegelungen erforderlich sind. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein klares Industriedesign sowie durch funktionale Vielseitigkeit aus. Die Griffe sind mit strukturierter Kunststoffbeschichtung in Schwarz oder Silber ausgeführt. Eine ergonomische Formgebung, einfache Montage sowie vielfältige Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Über den iF DESIGN AWARD
Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Branding & Kommunikations- sowie Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie User Experience (UX), User Interface (UI) und Konzepte. Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.